工具与软件:
如表1或表2_1所示、哪一种行为是正确的? 或者两者都可能不正确?
在 CC2745上、如果任务 B 使用 HSM 进行加密并且任务 A 发送加密请求:
・如果是表1、任务 A 将接收 STATUS_RESOURCE_UNALABLED。 任务 B 完成后、将自动处理任务 A、并返回加密结果。
・或者、如表2_1所示、任务 A 接收 STATUS_resource_unavailable 并必须向 HSM 重新发送加密请求。
如果表2_1正确:
・任务是否需要向 HSM 发送重复的加密请求(如表2_2所示)?
・μ s、或者 HSM 是否会提供如表2_3所示的"HSM 完成响应"来通知它已经可以处理新的请求?