This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R

Guru**** 2577205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1445248/cc2642r-cc2642r

器件型号:CC2642R

工具与软件:

Dears、

1、问题背景:
在汽车公司的车钥匙项目中、到目前为止这个关键问题只有一个案例、内部芯片 CC2642的 DIO7管脚持续读取车钥匙状态低电平(按下状态)、低功耗状态始终处于3.86ma。

2.设备检测:
更新 CC2642的固件后、CC2642的 DIO7引脚继续读取到低电平、重新通电时问题状态仍然存在。 更换新的 CC2642芯片后、问题消失、功耗恢复正常。 切换回旧的 CC2642芯片后、问题再次出现。 旧 CC2642芯片上锁定了此问题。

您能帮助我们找到原因吗?

当按下然后释放有故障的器件检测按钮时、DIO7引脚电平会发生变化:

故障器件异常功耗:(3.86mA)

正常关键功耗:(5.57ua)

非常感谢、

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arabella,  

    鉴于工程描述、我假设使用的是汽车级器件。 您能评论一下此处使用的是 CC2642R 还是 CC2642R-Q1吗?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能帮忙支持吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请指出此处使用的芯片组、以便我们可以在正确的团队中循环。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2642R-Q1。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。  我会将您的申请转给汽车团队。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arabella,

    根据您提供的信息、似乎器件的异常行为可能是由于器件发生 ESD 事件所致。 在将器件构建、测试和组装到应用中期间、请确保采用适当的 ESD 处理方法。  

    此致、

    Andrew