This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:蓝牙连接异常断开

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1442565/cc2642r-q1-abnormal-disconnection-in-bluetooth-connection

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

当多部电话(包括 iPhone)连接到 CC2642时。 当 iPhone 在后台终止应用程序时、CC2642出现异常断开连接、断开连接的原因为0x3D。请查看问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误代码表示器件连接因 MIC 故障而终止。 MIC 故障可能因多种原因而发生。

    为了确保我正确理解这一点、在 iPhone 应用结束时会出现此错误、以便 iPhone 不再响应 CC2642。

    如果是这种情况:

    1.它们是否绑定和加密?

    2.设备的连接参数是什么?

    3.您是否愿意提供监听器日志?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,它是配对的

    2.连接间隔为45ms

    3.下图是监听器日志的屏幕截图。

    如何上传原始文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将文件压缩并附加到此处、也可以通过电子邮件发送给当地的现场代表。

    当您尝试重新与设备建立连接时会出现什么情况?

    在我看来、如果手机对器件没有响应、就会发生 MIC 故障。 问题到底是什么?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是监听器的日志

    e2e.ti.com/.../sniffer_5F00_error.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我来看看。 但了解断开连接后的行为会有所帮助。 是否需要复位才能重新连接?

    此致!

    Nima Behmanesh