This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:高峰值待机电荷 CC2340R5

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1446871/cc2340r5-high-peak-stand-by-charge-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

早上好、


我的工程存在功耗问题、我发现工程和示例工程 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 存在相同的问题。

我在 TI 文档中阅读到、在对 VDDR 容量再充电时、电流在待机状态出现峰值。 这些峰值应最大为70nA。

但是、在带有定制项目的电路板和带有 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 的演示板上、我们观察到40 mA 的峰值。

我们使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

CC2340R5开发套件

要重现这些峰值、请导入  basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang、您只需增加广播以切换到待机模式即可。 在本例中、我选择了一个非常大的数字100,000、以确保观察峰值并为低频时钟源设置 LF RCOSC

图片、此处有一个10欧姆电阻器与电源串联(压降为20mV、即2mA 消耗)。

同样、也可以通过专门用于消耗的测量器件观察到。

我们的目标是抑制这些峰值或将其降低到文档中指定的70nA。

我们怎么能做到这一点?

此致  

Yohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    BLE5-Stack 用户指南 包含一些有用的提示:

    EnergyTrace 用户指南
    优化低功耗蓝牙功耗
    电源管理

    您能否确认您观察到的平均电流消耗以及如何测量?  您是否已将定制设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想我们要遵循这些提示、不允许出现任何配置错误。

    我还停用了显示模块、没有发现任何差异。

    下面是使用基本 BLE 项目在降压板上进行的一些更准确的测量。

    电源:TTI QL355TP - 3V、电流限制1 A

    测量:JOULESCOPE JS220精密能量分析仪

    我们使用的是串联的焦耳镜

    峰值放大:

    我们的硬件尚未提交、但我们在演示板上看到了与上述 Basic BLE 项目完全相同的问题。

    谢谢!

    此致、

    Yohan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些详细信息。  您是否通过 BLE 控制器连接到该外设、或者 CC2340R5器件是否在主动广播?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是广告(广告周期: 100,000 )没有连接

    Yohan,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    再充电脉冲的幅度将随着您处于待机状态(电容器放电)的时间的延长而增加。 但是、考虑到器件处于待机状态的时间较长和充电脉冲的时间较短、这是一种合理的折衷。 对于70nA、该值不是再充电脉冲的幅度、应用手册指其余(而不是再充电脉冲)。 换句话说、待机电流是再充电脉冲的电流消耗贡献值+ 70nA 之和(在 Adv 间隔的其余部分、即不是再充电脉冲)、应该会产生大约750nA 的值。

    希望这能有所帮助。

    BR、

    David。