This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:扫描仪应用上看不到 BLE 控制器器件名称

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450637/cc2642r-ble-controller-device-name-cannot-be-seen-on-the-scanner-app

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我已经为基于 BLE 的 CC2642R 微控制器开发了一个应用。 我使用多角色示例作为起点。 使用 SysConfig 将 BLE 名称更改为特定字符串。 也可以在 SysConfig 生成的配置文件中查看更改后的名称。 但是、在移动设备上查看 BLE 扫描仪应用时、无法看到设备的名称。 而是在 BLE 扫描仪移动应用上显示设备名称"N/A"。  

附加了一些屏幕截图以供参考和理解。

有人能在这方面提供帮助吗? 另外、请说明要进行的配置更改(如有)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    要显示、应广播器件名称。 您能否通过查看广播设备配置>广播数据来检查广播数据的内容?  

    谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、谢谢、这解决了问题。