This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:发送 I beacon 帧时出现问题

Guru**** 2597485 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1442703/cc2340r2-issue-with-sending-i-beacon-frame

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R5

工具与软件:

您好!

     我正在使用 CC2340R22E0RKPR 控制器来开发 BLE 固件。  我广播   间隔为1秒的 ibeacon 的3帧。 一些时间3帧的 ibeacone 广播间隔1秒,但一些时间 在1秒, 2帧的 ibeacone 广播间隔100毫秒. 发送 BLE 帧时、不会出现时间间隔问题。

我在此附加了在 basic_ble.syscfg 文件中设置的 BLE 广播设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果可以、则在 BLE > Broadcaster Configuration > Advertisement Set 1 > Advertisement Parameters 1中设置广播间隔

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         感谢您的回复。 但我的问题没有解决. 我附加了接收到的 ibeacon 帧的图像,广播 间隔设置1秒,但有时它会广播100ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢您告诉我。  

    请分享您的 SysConfig 配置、其中显示所选的各种广播集和间隔(类似于我分享的屏幕截图)。  

    然后、请提供在 basic_ble 示例中重现相同内容的步骤。  

    感谢您的帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复。 但我的问题没有解决. 我是 basic_ble 示例。 在 basic_ble 示例中 ,我设置了1秒的广播间隔,但  有时它会广播100毫秒

    以下是 SysConfig 配置 和 接收到的 ibeacon 帧的附加图像,这两个图像都是基本的 ble 示例。

    下图是  您已共享的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请您指定您使用的 SDK 版本。  

    谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我正在使用 SDK - simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02  

     basic_ble 示例的路径为-C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble\freertos\ticlang

    谢谢。此致、  

    Vrushali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vrushali:  

    谢谢、我将开始一个 n 实验、以便复制相同的内容。  

    你多久能看到问题再现?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经运行 SDK 8.20.00.119将近一个小时、无法重现问题。 这是我使用的图像: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/7585.basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.hex

    您是否要在您的身边测试此图像?  

    我将让测试额外运行一个小时、然后在 SDK 8.10.01.02上并行开始测试。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复,我将检查 新的   SDK 8.20.00.119 . 在测试过程中、没有特定的时间出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您使用哪个接收器来保护所有框架。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经进行了超过2小时的测试、包括 SDK 8.10和8.20。

    目前、我还没有在 basic_ble 上重现该问题。

    为了解相关信息、我使用 Ellisys 运行测试、因此我可以访问器件发出的所有数据包。 收集的数据附在 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/advertisers_5F00_record.btt 上、以供参考

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我的 ibecon 框架问题没有解决,这里我附加我的固件文件 basic_ble example2e.ti.com/.../Basic_5F00_BLE_5F00_sdk_5F00_8_5F00_10_5F00_01_5F00_02.zipe,你能检查吗?   请向我发送 您用于测试 ibeacon 帧的固件使用情况(具有  SDK 8.10和8.2的固件)。  

      此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我测试过的两张图像。  

    我将对您提供的映像进行测试。 请务必指定重现问题所需的时间。   

    e2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang_5F00_SDK_5F00_8_5F00_20.hex

    e2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang_5F00_SDK_5F00_8_5F00_10.hex

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已运行了2个多小时您提供的图像、无法看到所述问题的任何发生。

    供您参考: e2e.ti.com/.../customer_5F00_advertisers_5F00_record.btt

    请告诉我您的想法、并提供一个显示问题的蓝牙监听器日志。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      感谢您的答复。 请将固件项目文件发送给我(我无法测试它、因为它是十六进制文件。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信您需要以下项目:  

    e2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang_5F00_820.zipe2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang_5F00_810.zip

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送该项目。 我已检查该项目、其中您已发送了 BLE 帧。 BLE 帧不存在问题、iBeacon 帧存在问题。 我已将 IBeacon 框架添加到您的项目中并选中、但我的问题仍未解决。 可以使用您正在检查的 IBeacon 帧发送项目吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请分享用于启用您已提到的 iBeacon 帧的详尽代码变更列表。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我添加 ibeacon 帧"Project -> App -> app_peripheral.c"的路径。  此外、我将地址模式设置为公共地址、 路径为 " basic_ble.syscfg -> BLE ->常规配置-> 地址模式"

    我在这里附加了项目文件.e2e.ti.com/.../Basic_5F00_BLE_5F00_simplelink_5F00_lowpower_5F00_f3_5F00_sdk_5F00_8_5F00_10_5F00_01_5F00_02.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我发现您使用的配置存在问题。  

    由于您不加载任何扫描响应、因此应按如下方式配置广播集:  

    请修复此问题并运行新的测试。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您是否测试过我之前的消息中提出的建议?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     谢谢你的答复,正如你说,我更改了固件中的设置,并测试了它。 但我的信标帧问题没有解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将 ibeacon 框架添加到您的固件并进行测试? 您能将这个经过测试的项目发送给我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现此问题。

    下面的跟踪是使用您提供的项目获得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现此问题。

    下面的跟踪是使用您提供的项目获得的。

    e2e.ti.com/.../customer_5F00_project_5F00_record.btt

    这是使用的图像: e2e.ti.com/.../8623.basic_5F00_ble_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC2340R5_5F00_freertos_5F00_ticlang.hex

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我离开了测试将近3个小时、并且没有发现任何意外的广告。

    这是监听器日志: e2e.ti.com/.../customer_5F00_project_5F00_record_5F00_2.btt

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      感谢您的回复。 您提供了"8623.basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.hex"该十六进制文件是否是由我提供的工程创建的?

      如果这个十六进制文件由你的项目生成,那么请给我发送所有的项目,因为我不能检查十六进制文件。  为了进行测试、 我需要 MacID 或器件名称。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已 使用未修改的项目构建了映像8623.basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.hex

    [报价 userid="617497" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1442703/cc2340r2-issue-with-sending-i-beacon-frame/5550822 #5550822"]此处我附加了我的项目文件.Basic_ble_simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。  
    这一问题已经在我们的最后得到了解决 问题出在接收设备、而不是 CC2340R2控制器、  
    对我们造成的困惑深表歉意  
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴您解决了这个问题。  

    感谢您的更新。  

    此致、