Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651R3 主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在与合作 CC2651R3 微控制器上运行、并希望配置内部 ADC 以使用 SysConfig 设置读取 ADC 通道上的电压。
具体而言、我们正在寻求以下方面的帮助:
- 如何通过 SysConfig 启用和配置 ADC 功能。
- 选择内部通道并设置基准电压(如果适用)的步骤。
- ADC 采样、分辨率和时序的任何相关配置参数或选项。
- SysConfig 中的"ADC 引脚未使用时配置"设置、AD0和 AD1的 ADC 引脚多路复用器设置。
项目详细信息:
- 微控制器上 :CC2651R3
- 示例 : simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17.
- CCS 版本 : CCS12.7.
- 基本代码 : Project Zero.
您能否提供有关如何实现 ADC 配置的指导? 此外、如果您有任何使用 SysConfig 演示 ADC 配置以进行电压读取的示例代码或参考项目、这将非常有用。
非常感谢您的帮助和帮助。
此致、
Aarohi Shirbavikar