This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:帮助配置内部 ADC 以使用 SysConfig 设置读取 CC2651R3的电池电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1452413/cc2651r3-assistance-with-configuring-internal-adc-to-read-battery-voltage-of-cc2651r3-using-sysconfig-settings

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在与合作 CC2651R3 微控制器上运行、并希望配置内部 ADC 以使用 SysConfig 设置读取 ADC 通道上的电压。  

具体而言、我们正在寻求以下方面的帮助:

  1. 如何通过 SysConfig 启用和配置 ADC 功能。
  2. 选择内部通道并设置基准电压(如果适用)的步骤。
  3. ADC 采样、分辨率和时序的任何相关配置参数或选项。
  4. SysConfig 中的"ADC 引脚未使用时配置"设置、AD0和 AD1的 ADC 引脚多路复用器设置。

项目详细信息:

  • 微控制器上 :CC2651R3
  • 示例 : simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17.
  • CCS 版本 : CCS12.7.
  • 基本代码 : Project Zero.

您能否提供有关如何实现 ADC 配置的指导? 此外、如果您有任何使用 SysConfig 演示 ADC 配置以进行电压读取的示例代码或参考项目、这将非常有用。

非常感谢您的帮助和帮助。

此致、
Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarohi  Shirbavikar、

    我希望你做得好。 驱动程序文件夹下的 SDK 中有两个 ADC 示例、以及 SDK 文档中 ADC 驱动程序的说明:

    这两个示例演示了如何使用 ADC 并回答上述问题;请查看这些示例、如果还有其他问题、请告知我。  

    谢谢!
    Alex F