This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:有关 FCFG 位置中存在的 IEEE MAC、BLE MAC 和 USER_ID 寄存器的问题

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1455149/cc2642r-questions-regarding-ieee-mac-ble-mac-and-user_id-registers-present-in-fcfg-location

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我们正在使用 CC2642R 设计基于 BLE 的产品。 在生产过程中、我们需要一个唯一的 ID、该 ID 可以区分2个不同的 CC2642R 控制器。 有人可以建议此类寄存器的名称、该寄存器存储这样一个唯一的 ID、该 ID 不能通过任何方式更改、并且只能由程序读取。  

在阅读技术参考手册"CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU"时、我遇到了两个这样的寄存器:  

 FCFG 中的 MAC_15_4_n 和 MAC_BLE_n  

我的问题是:这2个寄存器对于每个 cc2642r 器件是否都是唯一的、并且无法更改? 或者是否有任何其他寄存器存储每个控制器的唯一 ID。

因为我在 FCFG 区域中也遇到了 USER_ID 寄存器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、FCFG 不可修改、每个器件将具有唯一的  MAC_15_4_n 和 MAC_BLE_n 值  

    谢谢!
    Toby