This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:48M 晶体上的多个尖峰

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1456816/lp-em-cc2745r10-q1-multi-spikes-on-the-48m-crystal

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好!  

我的客户在探测(耦合) 48MHz 信号时发现了多频。 它与 CC2642平台不同(它是非常干净的48MHz)

为什么会发生这种现象? 对性能的潜在影响是什么?   

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我已经在团队中分配了一些人来支持你回答你的问题。 请期待明天回复。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    我将尝试在实验中使用我的1个 LP 重复此操作、我将很快尝试提供结果。 同时、您是否能够输出射频音调? 如果是、射频信号的频率精度是多少? 如果在 SmartRF Studio 中调整电容组设置、这是否会影响测量的48MHz 耦合信号?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    所有射频都很好、电容调优效果很好。 这是客户的反馈。 我没有耦合探针、因此无法在我的实验室中进行测试。  

    :)这就是为什么我问"有可能" 只是担心 PLL 解锁或锁定到其他频率。

    BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    让我与设计人员讨论这一点、然后我再报告一下、看看客户看到的内容是否存在任何问题。 很高兴听到 CC 器件正常运行。 我会在获得反馈后立即报告。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    这不是问题。   他们可能会看到该探针拾取了 HFXT 和 HFOSC、两者都处于极低的电平。  HFXT 作为全轨到轨数字信号(远高于-90dBm)直接发送给 PLL。  HFXT 时钟位于晶体引脚上、因此探针将拾取它。   HFOSC 用于 SoC CPU 和许多其他块、因此由于数字开关噪声、它的频率会显示在电源上、而电源会连接到外部电容器(VDDD)。   下面的两个信号相差~4ppm。   在 CC2745中、使用一个简单的锁频环将 HFOSC 调整为非常接近 HFXT。   在 CC2642中、HFOSC 刚刚修整为接近 HFXT、但由于修整步长有限、它可以很容易地偏离0.5%(5000ppm)、因此在相同的标度上、用户无法看到它。  此外、为了补偿较大的步长、对 CC2642中 HFOSC 频率调整的 LSB 进行调制、这会分散数字开关噪声、使使用此探针难以观察到。

    此致、

    Andrew