This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 Smart RF Studio 测试距离时、125Kbps 比1M 更近。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1462689/cc2652p-when-using-smart-rf-studio-to-test-the-distance-125kbps-is-closer-than-1m

器件型号:CC2652P

工具与软件:

您好、TI 专家。

当我们使用 Smart RF Studio 测试 CC2652P 的距离时、
我们在20dBm 的室外测试了它。
在1Mphy 中、距离约为300米、但当切换到125Kbps 编码模式时、距离将缩短为约100米。
我可以问一下可能是什么原因造成了这种情况吗?

下图显示了模块的 TX 功率和中心频率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 有几个问题可以更好地了解情况。

    1.您如何测量距离?PER/BER 阈值是多少?

    2.是否有直接的视线或有一些障碍?

    3.您是否在 launchpad 上获得了相同的测试结果?

    此致、

    按钮