This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:扩展广播在 CC2340R5中不工作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1464092/cc2340r5-extended-advertisement-not-working-in-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我已为扩展广播添加了新的广播集、因为我无法添加扫描响应数据、并且我已完成以下设置和参数。

当我们开始广播时、但在 BLE_scaner 或任何 BLE 应用上不可见。

请提供我们需要更改堆栈中任何内容的解决方案。

我已经为第二个广播集定义了广播句柄。

SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

CCS 版本:12.5

谢谢、此致

Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否介意更新至最新的 SDK 并重新测试?

    此致!
    Nima Behmanesh