This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:如何在 Sysconfg 中设置"自定义 RTC XOSC 系数"。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466908/cc2651r3sipa-how-to-set-custom-rtc-xosc-coefficients-in-sysconfg

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

根据附图(晶体单元电路)中的电路图、我想给晶体单元振荡、输入振荡信号、并将其用于微控制器内的 RTC。


在这种情况下、syscfg 设置中有一个项目"RTC XOSC LF 补偿"、
我认为这是为了补偿外部晶体振荡器的频率。

通过选中"Custom RTC XOSC Coefficients"设置、您可以设置校正所需的系数。
如何设置此系数的值?

我查看过这份文档、但无法理解。

CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型(修订版 K)

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    [报价 userid="584182" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466908/cc2651r3sipa-how-to-set-custom-rtc-xosc-coefficients-in-sysconfg "]我想使用随附图(晶体单元电路)所示的电路图对晶体单元进行振荡、输入振荡信号、并将其用于微控制器内的 RTC。

    该器件已具有内部 RTC、因此只需遵循参考设计即可使该功能正常工作。 由于我们的参考设计使用外部电容器、因此可以在 SysConfig 中禁用内部补偿。 您的图纸显示了两个15pF 负载电容器、这两个电容器大于我们的参考设计、因此可能会产生您提到的应用手册(第3.3节)中所述的一些负面影响。 最终、您的设计中所用晶体的特性将是定义这些值的因素。  

    [报价 userid="584182" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466908/cc2651r3sipa-how-to-set-custom-rtc-xosc-coefficients-in-sysconfg 我相信这是为了补偿外部晶体振荡器的频率。

    您是对的

    [quote userid="584182" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466908/cc2651r3sipa-how-to-set-custom-rtc-xosc-coefficients-in-sysconfg 如何设置此系数的值?

    您发送的应用手册的第3.3节提到了一种评估该电容器系数的方法、正如下面应用手册的第6节所述。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SWRA640

    希望这对您有所帮助、

    Rafael