Other Parts Discussed in Thread: WL1831
Thread 中讨论的其他器件:WL1831
工具与软件:
我们使用 WL1831芯片提供定制硬件。 在 imx6q SOM 上运行定制 Linux 操作系统。
无线网络运行良好。 然而、BT 表现出奇怪的问题。
ROOT@smartc-samx6i:~# hciattach /dev/ttymxc3 any 115200 flow
器件设置完成
root@smartc-samx6i:~# hciconfig hci0 up
root@smartc-samx6i:~# hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x0009 0xc0 0xc6 0x2D 0x00
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0009、PLEN 4.
C0 C6 2D 00
> HCI 事件:0x0E PLEN 4.
01 09 FC 01
ROOT@smartc-samx6i:~# hcitool dev
器件:
HCI0 74:A5:8C:6D:2E:51
root@smartc-samx6i:~# hciconfig scan
hci0: 类型:主 总线:UART
BD 地址:74:A5:8C:6D:2E:51 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:180:4ro
持续运行
接收字节:1289 ACL:0 SCO:0事件:69错误:0
TX 字节:1154 ACL:0 SCO:0命令:69错误:0
ROOT@smartc-samx6i:~# bluetoothctl
代理已注册
[CHG]控制器74:A5:8C:6D:2E:51可配对:是的
[Bluetooth]# power on
已成功更改电源
[Bluetooth]#代理打开
代理已注册
[蓝牙]#扫描打开
发现已启动
[CHG]控制器74:A5:8C:6D:2E:51发现:是
现在我看到串行线上有周期性活动、周期为5秒。 BT 进入发现模式。
它看起来像是 BT 在为我工作。
但是、当我将我的智能手机放在附近并打开 BT 扫描时、我看不到任何新设备。
您能建议什么可能是问题吗?
谢谢!