This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:WL1831、WiFi 正常运行、BT 不兼容#39;t..

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1467604/wl18xx-bt-sp-wl1831-wifi-works-bt-doesn-t

器件型号:WL18XX-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具与软件:

我们使用 WL1831芯片提供定制硬件。 在 imx6q SOM 上运行定制 Linux 操作系统。
无线网络运行良好。 然而、BT 表现出奇怪的问题。

ROOT@smartc-samx6i:~# hciattach /dev/ttymxc3 any 115200 flow
器件设置完成
root@smartc-samx6i:~# hciconfig hci0 up
root@smartc-samx6i:~# hcitool -i hci0 cmd 0x3f 0x0009 0xc0 0xc6 0x2D 0x00
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0009、PLEN 4.
 C0 C6 2D 00
> HCI 事件:0x0E PLEN 4.
 01 09 FC 01
ROOT@smartc-samx6i:~# hcitool dev
器件:
    HCI0  74:A5:8C:6D:2E:51
root@smartc-samx6i:~# hciconfig scan
hci0: 类型:主 总线:UART
    BD 地址:74:A5:8C:6D:2E:51 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:180:4ro
    持续运行
    接收字节:1289 ACL:0 SCO:0事件:69错误:0
    TX 字节:1154 ACL:0 SCO:0命令:69错误:0
ROOT@smartc-samx6i:~# bluetoothctl
代理已注册
[CHG]控制器74:A5:8C:6D:2E:51可配对:是的
[Bluetooth]# power on
已成功更改电源
[Bluetooth]#代理打开
代理已注册
[蓝牙]#扫描打开
发现已启动
[CHG]控制器74:A5:8C:6D:2E:51发现:是

现在我看到串行线上有周期性活动、周期为5秒。 BT 进入发现模式。

它看起来像是 BT 在为我工作。  

但是、当我将我的智能手机放在附近并打开 BT 扫描时、我看不到任何新设备。
您能建议什么可能是问题吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的问题感到困惑。

    在日志中、它显示您已开始使用蓝牙设备进行扫描。

    扫描将找到正在广播的其他蓝牙设备。

    如果您希望智能手机扫描 WL 设备、则必须首先使用 WL 设备进行广告宣传。

    此致!

    Rogelio