Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R5-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5-Q1 主题中讨论的其他器件:CC2340R5、
工具与软件:
您好!
我将 CC2340R5_Q1芯片用于我们的数字密钥项目。 此处、我注意到 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK 中的 BLE 示例代码使用了90%的 RAM。
我要求在70%的 RAM 内存内完成项目。
RTOS 占用的大部分内存、能否在 ROM 上实现 CC2674或 CC1354等