This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:RAM 存储器大小

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1459260/cc2340r5-q1-ram-memory-size

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、

工具与软件:

您好!

我将 CC2340R5_Q1芯片用于我们的数字密钥项目。 此处、我注意到 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK 中的 BLE 示例代码使用了90%的 RAM。

我要求在70%的 RAM 内存内完成项目。

RTOS 占用的大部分内存、能否在 ROM 上实现 CC2674或 CC1354等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉响应出现延迟。 我将无法在下周初提供回复。 请预计于14年1月1日星期二回复。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anto、您好!  

    我认为此功能不适用于 CC2340R5-Q1器件。 要在软件中 优化 RAM 消耗、请参阅 文档中的 RAM 优化。  

    此外、CC2340R53-Q1器件是相同的、但 RAM 几乎是双倍。 您可以 在此处查看此器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、