Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651R3 主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 CC2651R3微控制器开发一个 BLE 项目、因此面临通过 AESECB 驱动程序集成 AES 加密/解密的挑战。 以下是我的开发环境的详细信息:
- 微控制器: CC2651R3
- SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
- 开发环境: Code Composer Studio (CCS)版本12.7
- 基本代码: Project Zero 示例
问题描述:
我将使用 AESECB 驱动程序来实现安全通信、从而在我的 BLE 应用中进行加密和解密。 虽然我已经成功地初始化了 AESECB 驱动程序并设置了加密/解密操作、但我仍然面临着以下挑战:
- 确保加密仅在 BLE 初始化完全完成后开始。
- 正确集成 BLE 和 AESECB 操作、以便两者可以不受干扰地并行运行。 目前、似乎一次只能执行一个函数(BLE 或 AES)。
所需帮助:
- 配置 BLE 与 AESECB 加密/解密的最佳做法。
- 建议的仅在 BLE 初始化后触发加密的方法。
- 加密未按预期执行时的调试提示。
- 演示 BLE 与 AESECB 加密的任何现有 TI 示例或文档。
如果您提供任何指导、文档或示例项目、帮助我在项目中成功集成 BLE 和 AES 加密、我将不胜感激。
谢谢你
此致、
Aarohi Shirbavikar