This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:蓝牙论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1468595/cc2651r3-bluetooth-forum

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 CC2651R3微控制器开发一个 BLE 项目、因此面临通过 AESECB 驱动程序集成 AES 加密/解密的挑战。 以下是我的开发环境的详细信息:

  • 微控制器: CC2651R3
  • SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
  • 开发环境: Code Composer Studio (CCS)版本12.7
  • 基本代码: Project Zero 示例

问题描述:

我将使用 AESECB 驱动程序来实现安全通信、从而在我的 BLE 应用中进行加密和解密。 虽然我已经成功地初始化了 AESECB 驱动程序并设置了加密/解密操作、但我仍然面临着以下挑战:

  1. 确保加密仅在 BLE 初始化完全完成后开始。
  2. 正确集成 BLE 和 AESECB 操作、以便两者可以不受干扰地并行运行。 目前、似乎一次只能执行一个函数(BLE 或 AES)。

所需帮助:

  • 配置 BLE 与 AESECB 加密/解密的最佳做法。
  • 建议的仅在 BLE 初始化后触发加密的方法。
  • 加密未按预期执行时的调试提示。
  • 演示 BLE 与 AESECB 加密的任何现有 TI 示例或文档。

如果您提供任何指导、文档或示例项目、帮助我在项目中成功集成 BLE 和 AES 加密、我将不胜感激。

谢谢你

此致、
Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 作为快速测试、您可以尝试将 AESECB 驱动程序的第二个实例添加到 SysConfig 并使用第二个实例的名称(默认为 CONFIG_AESECB_0)来执行所需的操作吗? 这是否也允许 BLE 操作工作?

    此致、

    1月