This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:扫描结果包含器件名称

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1483982/cc2340r5-scan-result-contains-the-device-name

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、

我正在中央模式下使用 CC2340R5器件、 我想在演示应用等扫描结果中获取外设的名称。 请举手示意一下。 谢谢!




此致

迷人的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charming、

    感谢您联系我们! 为此、您需要修改 Advertisement Data 和 Scan Response Data。 为此、请转到项目的 SysConfig 文件、在左侧菜单中选择 BLE、然后向下滚动到广播设备配置、转到广播数据并选中完整本地名称选项。 我附上了如下所示的屏幕截图:

    您可以对扫描响应数据执行相同的操作:

    另外、还请注意、如果您想更改外设的名称、请转到同一页面上的常规配置、然后会找到器件名称设置、您可以在其中更改名称。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek

    我已经找到解决方案从下面的线程,它工作,但仍然感谢你的友好的答复!
    此致
    迷人的