This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:WL1831MOD:蜂鸣测试失败

Guru**** 2955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480871/wl18xx-bt-sp-wl1831mod-fuzzying-test-failing

器件型号:WL18XX-BT-SP

工具与软件:

您好!

我们在一个产品中使用了 WT-1831MOD。  我们使用的是具有4.2堆栈的 Linux 环境。

我们对器件进行了蓝牙经典模糊测试。  

它导致堆栈异常行为、并且器件已重新启动。

这一观察是否曾被提到过? 如果是、是否已知此问题的解决方法?

如果需要任何其他信息、请告诉我

谢谢、此致、

Aniket C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、您好!

    什么是模糊测试? 您能否提供日志或演示问题? 您是否使用 BlueZ 或 Bluetopia 栈? 您是否正在使用最新的 BT-SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saheeb:

    我们使用 Bluetopia 栈。

    不确定 BT-SP 版本。 我们如何识别当前使用的 BT-SP 版本?

    我已经 通过我们的 销售联系人发送了测试报告。

    谢谢、此致、

    Aniket C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、您好!

    可在此处找到最新的 BT-SP、请确保在/lib/firmware/ti-connectivity 中将其安装在您的系统上

    https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP#downloads 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saheeb:

    我们正在努力避免升级并继续使用当前服务包。

    我试图寻找的位置:  /lib/firmware/ti-connectivity / . 我找到了两个 类似的路径(如附加的图像所示)。

    这两个位置具有相同的文件 wl18xx-conf.bin。 如何在此处识别版本?

    谢谢、此致、

    Aniket C.