This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:芯片应用问题

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480433/cc2340r5-chip-application-problem

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

请确认此问题。 CC2340R5能否将内部直流/直流 LDO 输出1.8V 用于芯片 VDDR 和 VDDS?



现在、我们有一个外部1.8V 直流/直流。 现在我想忽略它、我想知道我能不能忽略它? 是否有有关如何执行此操作的详细说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当然可以使用1.8V 来为此器件供电、但您仅限于 GLDO 模式、这将要求您移除引脚30上的 L1、如下所示、并更改 SysConfig 中 GLDO 的设置。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前问过、能否提供更加详细的说明和完整的电路说明? 谢谢! 其实我的意思是、使用这个芯片的内部 DC-DC、可以给其他的外部芯片供电、比如说1.8V 或者3.3V 输出、我不知道是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、我们不建议使用内部直流/直流(VDDR 引脚)为外部电路供电。 不过、可以使用 GPIO 引脚、但电流受限于引脚的驱动强度、特定引脚上的10mA 为最大值。