This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:iTM 日志问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480776/cc2652r7-itm-log-issue

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在从 logging library 刷写日志时工作正常、但在重置时电路板日志不使用 SDK 8.30.01.01

/*
 *版权所有(c) 2020-2024、德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com
 保留所有权利。
 *
 *以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无
 *修改,只要满足以下条件即可
 *已满足:
 *
 ** 重新分发源代码必须保留上述版权
 *  通知,本条件列表及以下免责声明。
 *
 ** 二进制形式的再分发必须复制上述版权
 *  通知,本条件列表和以下免责声明在
 *  分发时提供的文档和/或其他材料。
 *
 * 既不是德州仪器(TI)公司的名称、也不是公司的名称
 *  其贡献者可用于认可或推广衍生产品
 *  未经事先书面许可使用本软件。
 *
 *本软件由版权持有者和贡献者"按原样"提供
 *及任何明示或暗示的担保,包括但不限于,
 *对特定适销性和适用性的暗示保证
 *免责声明。 在任何情况下,版权所有者或
 *贡献者对任何直接、间接、附带、特殊、
 *惩戒性或后果性损害(包括但不限于:
 *替代商品或服务的采购;使用、数据或利润的损失;
 (*或业务中断)然而造成和任何责任理论,
 *无论是合同,严格的责任,或侵权(包括疏忽或
 因使用本软件而以任何方式产生的、
 *即使被告知这种损害的可能性。
 */

/*
 *====  log.c ======
 */

#include
#include
#include
#include
/*驱动程序头文件*/
#include
//#include
//#include
//#include

/*驱动程序配置*/
#include "ti_drivers_config.h"

#include
#include
#include
#include




静态 uint8_t count = 0


/*
 *====  mainThread ====
 */
void * mainThread (void * arg0)
  GPIO_init ();
  
  /*问候用户、将其发送到所有模块*/
  GPIO_init ();
  while (1){
    睡眠(1);
    count++;
    GPIO_TOGGLE (CONFIG_GPIO_LED_0);
    Log_printf(45,Log_verbose, Module_App "Hello World! %d"、计数);
  }
}


这是代码

iTM 配置  

日志记录配置