Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们面临着一个代码编译的问题。 当我们在两个不同的笔记本电脑上编译相同的代码时、生成的.bin 文件的行为不同。
- 我们在两个系统上使用相同的 SDK 版本和 Code Composer Studio 版本。 但是、从一台笔记本电脑生成的 bin 文件可以正常工作、而另一台笔记本电脑无法在中传输 Simple Link 入门套件 配置移动应用程序。
- 我们遇到了与闪存相关的崩溃。 在写入闪存时或在从闪存执行期间似乎会出现该问题。 我们怀疑与闪存扇区擦除、闪存写入期间的中断或 ECC 错误相关的潜在问题。 对于处理闪存写入和防止与执行相关的崩溃的最佳实践、TI 非常乐于提供任何指导。
请找到随附的屏幕截图、其中显示"bin file transfer failed"错误。
请查找我们正在使用的版本的详细信息
SDK 版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
系统配置器版本:sysconfig_1.8.2
Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011
SimpleLink Starter:v5.1.4.0 (build 100)。
我们感谢你支持尽快解决这一问题。
此致、
Triveni H M