This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:紧急:TI MCU 中的代码编译问题和闪存崩溃

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1482198/cc2642r-urgent-code-compilation-issue-and-flash-memory-crash-in-ti-mcu

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们面临着一个代码编译的问题。 当我们在两个不同的笔记本电脑上编译相同的代码时、生成的.bin 文件的行为不同。

  1. 我们在两个系统上使用相同的 SDK 版本和 Code Composer Studio 版本。 但是、从一台笔记本电脑生成的 bin 文件可以正常工作、而另一台笔记本电脑无法在中传输 Simple Link 入门套件 配置移动应用程序。
  2. 我们遇到了与闪存相关的崩溃。 在写入闪存时或在从闪存执行期间似乎会出现该问题。 我们怀疑与闪存扇区擦除、闪存写入期间的中断或 ECC 错误相关的潜在问题。 对于处理闪存写入和防止与执行相关的崩溃的最佳实践、TI 非常乐于提供任何指导。

请找到随附的屏幕截图、其中显示"bin file transfer failed"错误。

请查找我们正在使用的版本的详细信息

SDK 版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52

系统配置器版本:sysconfig_1.8.2

Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011

SimpleLink Starter:v5.1.4.0 (build 100)。

我们感谢你支持尽快解决这一问题。

此致、
Triveni H M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  

    我看不到您指的图片。 您可以重新连接吗? 如果您在.bin 文件之间进行比较、您会看到很多差异吗?