This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:更简单的天线电路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480472/cc2642r-simpler-antenna-circuit

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

专家、您好!

我的客户想使用比 LAUNCHXL-CC26X2R1天线器件更简单的天线电路、如下所示

这里有一些问题。

1. TI 如何选择器件、 位置、数字和常量?

2.如果更改了常数或部件号减少、无线性能是否会受到影响?

3.我们想改变常数,减少零件号。 有可能吗?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fujinaka

    1.部分和常数(你是说价值?) 是根据这些年来的验证和测试成果选择的。  

    • 您能用位置和数字来表示什么吗?

    2.是的、无线性能会受到影响、但根据您的应用和规格、降低性能并不重要。

     平衡-非平衡变压器电路可简化为单端内部偏置配置、这将是最低的 BOM 数量、但代价是灵敏度降低2dB、输出功率降低3dB。 见 https://www.ti.com/lit/an/swra640h/swra640h.pdf 第7至10页

    • 我们不建议减少滤波器匹配电路(L12、L13、C13)、因为它基于平衡增益、谐波和电流消耗的负载拉动测量结果。
    • C14仅为直流阻断电容器、因此、一旦您对天线性能满意、就可以移除它、但请注意、C12在将天线与射频前端匹配的同时可用于此目的

    此致、

    按钮