Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
您好!
因此、我的旧 CCS 安装不再适用于我的最新 Linux 更新、因此我看不到任何前进方向、我只是顺便指出一下要点、将 CCS 更新为20.0.2 (使用的是 CCS 12.3.0)、并将 SDK 从7.20 (我认为)更新为8.40。
我有两个问题。
1.我的其中一个文件被编码为8859-1、但 CCS 不理解它。 如何/在何处告知 CCS 有关文件编码的信息? 我搜索高低...
2.我把我的项目从 basic_ble,所以我现在做的是创建一个新的 basic_ble,把我的东西移过来。 但是、我会得到一些未定义的符号、这些符号在执行该操作后无法识别;
undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- LRF_MCE_binary_ble5 ./syscfg/ti_radio_config.o LRF_PBE_binary_ble5 ./syscfg/ti_radio_config.o LRF_RFE_binary_ble5 ./syscfg/ti_radio_config.o LRF_TxPowerTable_findValue /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_common.obj> RCL_AdcNoise_get_samples_blocking /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> RCL_BLE5_getRxRssi /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_ae.obj> RCL_BLE5_getRxStatus /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_ae.obj> RCL_Command_stop /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> RCL_Command_submit /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> RCL_Handler_BLE5_adv /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_ae.obj> RCL_Handler_BLE5_conn /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_adv_end_causes.obj> RCL_MultiBuffer_ListInfo_init /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_isr.obj> RCL_MultiBuffer_RxEntry_get /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_adv_end_causes.obj> RCL_MultiBuffer_RxEntry_next /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_isr.obj> RCL_MultiBuffer_clear /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ble.obj> RCL_MultiBuffer_init /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ble.obj> RCL_MultiBuffer_put /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ble.obj> RCL_TxBuffer_put /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ble.obj> RCL_init /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> RCL_open /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> RCL_readRssi /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll.obj> hal_get_current_time /home/x/bin/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/source/ti/ble5stack_flash/lib_projects/CC2340R5/OneLib/lib/ticlang/m0p/OneLib.a<OneLib_LL_ll_rat.obj> error #10234-D: unresolved symbols remain error #10010: errors encountered during linking; "basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out" not built tiarmclang: error: tiarmlnk command failed with exit code 1 (use -v to see invocation) gmake[1]: *** [basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out] Error 1 makefile:220: recipe for target 'all' failed gmake: *** [all] Error 2 **** Build Finished ****
这是什么? 这对我来说没有太大意义。 我已经很好地隔离了我自己的代码、因此我感到困惑、是否可以追溯到我。
希望这是一个常见的事情:-)