This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:AN043 -表中出错

Guru**** 2950590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471449/cc2640-an043---mistake-in-table

器件型号:CC2640

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下查询。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我正在查看 TI 应用手册 AN043。 通过结论表6、我认为用于报告天线增益的单元中存在错误。

如果大家看一下第8到15页报告的天线增 益图、我认为 表6中增益的单位应该是 dBi、而不是 dB。

例如、对于第9页上报告的 XY 平面测量值、辐射圆显示了基准电平为4.5dBm 的最大增益。 显示数据的圆以 dBi 为单位、所以观察到的最大增益应该是4.5dBi、而不是 dB。 我不太确定如何报告以 dB 为单位的天线增益。根据我的理解、应报告相对于同位素 dBi 的天线增益。 如果我不正确、请告诉我。

您能确认吗?

e2e.ti.com/.../swra117d.pdf"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    以下几点:

    • 我同意、为了清晰起见、这应该以 dBi 为单位。 我找不到此测量的原始数据、但我没有理由相信它不会 相对于各向同性天线进行计算。
    • 然而、作为 CC-Antenna-DK 产品的一部分、我们对该天线设计进行了测量、并给出了更全面的结果(包括频带底部、中间和顶部的增益)  表30 (电路板15) 的值  SWRA328  (DN031 - CC-Antenna-DK 文档和天线测量摘要): https://www.ti.com/lit/swra328 -如果需要、客户也可以根据该文档查看完整的 CTIA 报告。 我会将该文档用作有关天线设计的主要信息来源。
    • 此外、还提供了更多详细信息  第7.2.1节 的值  SWRA161  (AN058–天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161
    • 如 SWRA161中所述、建议使用中详述的倒置 F 型天线  第7.2.1.2节 (CC-Antenna-DK 电路板7)。

    此致、

    Zack