This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:需要确认 foorprint 哪一项是正确的?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1472109/cc2650moda-need-to-confirm-about-the-foorprint-which-one-is-correct

器件型号:CC2650MODA

工具与软件:

您好、AE:

     因为我需要创建一个符号,我需要确认  foorprint  哪一个是正确的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    这些图像从不同的角度显示了相同的封装尺寸。

    第48页显示了您将看到拾取芯片并从底部查看芯片的情况。

    第49页是用于创建尺寸和符号的文件。 这是您从顶部透过封装可以看到的情况。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AE:

        感谢您的 Anser、

        因为我在第49页没有看到它、而且我们正在创建一个新零件、所以 我们需要添加红色零件吗?

        

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 参考设计、我们不需要它。