This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:XDS560v2系统与串行线调试接口(SWD)兼容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1475115/cc2340r5-xds560v2-system-compatibility-with-serial-wire-debug-interface-swd

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!
我想了解一些有关 CC2340R52E0RKP 调试接口的信息  
芯片使用调试接口"串行线调试(SWD)"(一种 ARM 双向两线协议)、组件数据表明确指出:8.10片上调试通过串行线调试(SWD)接口获得支持、该接口是一种 ARM 双向两线协议、与 JTAG 测试访问端口(TAP)控制器进行通信、并允许实现完整的调试功能。
SWD 与德州仪器(TI)的 XDS 系列调试探针完全兼容。
我们有来自 Spectrum Digital 的 XDS560v2系统跟踪仿真器。
您能告诉我它是否与 CC2340R5的 ARM 串行线调试接口(SWD)兼容吗?
此致、
Fabio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

     XDS560v2在与我们的旧器件(CC13xx/CC26xx)搭配使用时存在一些问题、因此我建议不要将其用于 CC2340R5。 另外、我建议切换到 XDS110或"Connection"下拉菜单中的某个器件:

    谢谢!
    Alex F