This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:晶体 CAP_ARRAY 调优

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471685/cc2340r5-q1-crystal-cap_array-tuning

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ETSysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

我们现在要测试 EVM 上的频率以 熟悉测试操作。 这使我们能够在定制板到达后立即对其进行测试。

1.在测试中发现、选择"disable"、"use board setting"和"enable with Q1=Q2=35"时、频率完全相同。 我想知道选择"disable"时内部电容器对 CLoad 产生的电容大小。

2.现在、我们通过 USB 使用 LP-XDS110ET 来连接 PC 上的 SmartRF 8。 我们还可以通过定制板上的 USB-TO-UART 端口连接 SmartRF 8吗?

3.我们也尝试使用 btool HC3824 Ext_Modem t384xCmd ,. 我们已在 SysConfig 中设置了 Q1=Q2=0。 但是、频率40KHz 比"Q1=Q2=0"的 SmartRF 8启用更快(两者均为通道39和0dBm Tx 功率)。 如果它们在测试中显示相同的频率、或者仍有另一个原因导致 HC384xCmd Ext_Modem 与 SmartRF 之间的差异。 如果是、我们应该在设计中参考 btool 或 SmartRF 8吗?

4.在 SamrtRF 8中、RF 补偿是否默认为开路?

5.我们会将定制板发送给晶振供应商进行晶振电路评估。 电源接通时、晶体是否工作正常? 或者在测试晶体本身时建议使用哪种模式?

这些是上一个问题的扩展。

CC2340R5-Q1:crystal cap_array 调优-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

非常感谢

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续回答问题

    1. RF 补偿是否建议打开或关闭?

    2.文件中说明 RF 补偿系数的默认值取决于 NDK 晶体。 如果我们需要选择另一个晶体、则需要咨询供应商以获取 正确的系数?

    非常感谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    1.我想就下面的问题提供更清楚的答案。 仔细检查后、请参阅以下内容:

    Enabled (已启用)=内部电容器阵列按配置运行
    使用电路板设置=内部电容器阵列已在设置中预定义、因此将被使用。 例如、对于 CC27XX、该值大约为0x33。 对于 CC23XX、没有预定义设置、因此我们不建议使用。
    禁用=这是指来自 FCFG 的配置的 Q1和 Q2。

    如果要将内部数组保持为最小值、请使用0作为值、但保持启用。

    对于第二题、我再给您讲一讲。

    3.我想知道您在观察到这种偏差时测量的温度范围是什么吗? 如果在刷写主机测试时启用了此功能、这可能会受到 SW TCXO 的影响。

    4.  SmartRF Studio 的射频测试固件硬编码当前温度为25°C。在较高或较低温度下运行射频测试时、TX 输出功率可能不准确。

    5. 48MHz 仅在无线电活动前打开。

    6.建议开启 RF 补偿(在 SysConfig 页面上已选中)

    7.正确无误、在 SysConfig 页面上有一个部分、可在其中配置用于更好地使用补偿功能的晶体系数。

    此致、
    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cashmere:

    感谢您的答复。

    对于答案3、我们在室温下测试了电路板(约22℃);RF 温度补偿已关闭。

    对于答案4、这是否意味着射频补偿已开启并设置为25℃、晶体系数基于 nxd?

    非常感谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    对于答案3、如果您使用 SmartRF Studio 进行测试、这是正常现象、因为 SmartRF Studio 在25°C 下已硬编码。  
    对于答案4、我能否澄清一下 nxd 是什么意思?

    此致、

    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这是 NDK。 我键入错误内容。