主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的团队:
我们现在要测试 EVM 上的频率以 熟悉测试操作。 这使我们能够在定制板到达后立即对其进行测试。
1.在测试中发现、选择"disable"、"use board setting"和"enable with Q1=Q2=35"时、频率完全相同。 我想知道选择"disable"时内部电容器对 CLoad 产生的电容大小。
2.现在、我们通过 USB 使用 LP-XDS110ET 来连接 PC 上的 SmartRF 8。 我们还可以通过定制板上的 USB-TO-UART 端口连接 SmartRF 8吗?
3.我们也尝试使用 btool HC3824 Ext_Modem t384xCmd ,. 我们已在 SysConfig 中设置了 Q1=Q2=0。 但是、频率40KHz 比"Q1=Q2=0"的 SmartRF 8启用更快(两者均为通道39和0dBm Tx 功率)。 如果它们在测试中显示相同的频率、或者仍有另一个原因导致 HC384xCmd Ext_Modem 与 SmartRF 之间的差异。 如果是、我们应该在设计中参考 btool 或 SmartRF 8吗?
4.在 SamrtRF 8中、RF 补偿是否默认为开路?
5.我们会将定制板发送给晶振供应商进行晶振电路评估。 电源接通时、晶体是否工作正常? 或者在测试晶体本身时建议使用哪种模式?
这些是上一个问题的扩展。
CC2340R5-Q1:crystal cap_array 调优-蓝牙论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛
非常感谢
Jesse