This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:连接监视器可能会长时间无法报告 RSSI

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471160/lp-em-cc2745r10-q1-connection-monitor-could-fail-to-report-rssi-for-a-long-time

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我使用  RTLS UI 测试了 CC2642 (RTLS_Coordinator)+ CC2745 (连接监视器)和3部电话之间的监视功能。

CC2642 SDK:8.41、launchpad。

CC2745 SDK:8.40、launchpad。

当我在3部电话之间更改视图时、CM RSSI 不会报告、并且协调器 RSSI 保持相同的值。 (Re 连接电话可以恢复)  

处理 这种情况的最佳方式是什么? 保持链接并重新启动监控程序?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Island,  

    客户是否尝试重新启动监控程序? 此外、我假设客户使用的是 CC2642 SDK 的7.41或8.30、您能向我提供正确的 SDK 版本吗? 我将尝试复制该行为。  

    请告诉我上述问题。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个拼写错误。
    SDK 741上的 CC2642。 SDK 840上的 CC2745。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Island,  

    我猜是连接监控器件(CC2745)正在根据 RTLS_Coordinators 信号读取信息并正在收集 RSSI。 假设两者都处于静态位置、那是合理的。  

    我将设置上述演示、以查看我是否观察到相同的结果。  

    我将在一周结束之前收到回复。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岛屿、  

    实际上、查看每个 RSSI 读数的地址、这正是所发生的情况。 连接监视器不读取手机的 RSSI、而是读取 RTLS 协调器的 RSSI。  

    我将再次尝试在我的最后重复这个  

    您能详细介绍一下设置过程中的每个步骤吗?  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isaac

    1.开始 RTLS 演示

    2.通过电话1、2、3连接 RTLS_Coordinator

    3.a 因为 RTLS 演示只能在屏幕上查看一个 CSI ,所以切换选择几次,然后可以复制;

    3.b 断开并重新连接其中一个连接、然后切换到查看现有的连接 RSSI、它只会报告协调员的 RSSI、未报告电话 RSSI。  

    并且您可以看到 RSSI 保持不变的值 (本例中为-31dB)、问题发生时、我移动了协调器和监视器 LaunchPad 的位置、但仍然为-31dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岛屿、  

    感谢您的跟进。 我将在星期五(2014年2月)之前作出答复。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Island,  

    很抱歉耽误你的时间。 我今天不能作出答复。  

    我将在下周结束时重复这个问题。  

    谢谢!  
    Isaac