Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具与软件:
您好!
我们希望在空间有限的定制 CC2340R5设计中采用曲折型倒 F 天线(AN043)。 但是、我们对天线设计一无所知、因此我希望可以对我们的设计获取一些帮助。 不太完美的天线对于这一轮来说是可以的、具有良好到卓越的无线性能。
我们知道、需要一个输出 π 型滤波器(C33、C34和 L33)来降低 PA 输出的谐波含量、从而匹配阻抗的50Ω。 所以我们应该复制此设计、对吗?

纵观 LP-EM-CC2340R5参考设计、还有一个适用于反相 F PCB 天线的天线匹配网络。 MIFA 是否需要该文件? 如果是、我们是否应该使用相同的值?

最后、我们是否还应该包括 CA2来阻止直流偏置电压? CR10的用途是什么?

以下是整个天线设计的参考:

谢谢!
Rob