This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:原理图设计述评

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1473950/cc2745r10-q1-schematic-design-review

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

尊敬的 Experts、ñ ol

下面是 CC2745的原理图。

请帮助检查是否需要优化 CC2745的外设原理图设计和 ANT 原理图设计。 另外我们还有一些关于设计的问题、希望能解答。 非常感谢
1.如果 CC2745用作从器件、则哪些引脚可用作 INT/WAKUP 功能引脚
2.在将 CC2745用作 MCU 时是否需要在外部保留复位电路
3.为方便后续调试,建议使用哪些引脚来保留测试点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    1.所有 GPIO 都具有  唤醒和中断功能。

    2.该设备不需要运行,但根据应用要求,它可能有用。  

    3. JTAG 引脚可路由至连接器以进行调试。 VDDR 和 VDDS 也可以作为有用的测试点以及用户视为关键的任何其他应用特定型 IO。  

    至于原理图审核、请 通过以下链接提交任何设计审核请求:

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Andrew