This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无法唤醒 CC2340R5来接收数据。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1472977/cc2340r5-the-cc2340r5-cannot-be-woken-up-to-receive-data

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用 CC2340R5和 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_20_00_119。 我们有一个使用2个 MCU 的 TPMS 项目。 一种使用 TI CC2340R5。 CC2340R5用作 SPI 从器件。 现在我们遇到一个奇怪的问题、如果电池电压在2.38V 到2.46V 之间、CC2340R5无法被唤醒来接收数据、而且会消耗更多3mA。 如果电池电压高于2.47V 或低于2.37V、则 CC2340R5工作正常(它可以被唤醒并接收数据)。
有人知道原因吗?

祝你一切顺利

Ted Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted、

    1.您能提供所用器件的完整器件型号吗?

    2.此外、此问题是否出现在多个电路板上、还是仅在这一个特定电路板上发生?

    3.如果更换未被唤醒的 CC2340R5器件、问题是否会消失?

    请提供此信息、以便我们尝试进一步帮助确定问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    已找到此问题的原因。  问题发生在另一个 MCU 上。 请忽略此帖子。 非常感谢。

     此致

    Ted Wu