Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我使用 CC2340R5和 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_20_00_119。 我们有一个使用2个 MCU 的 TPMS 项目。 一种使用 TI CC2340R5。 CC2340R5用作 SPI 从器件。 现在我们遇到一个奇怪的问题、如果电池电压在2.38V 到2.46V 之间、CC2340R5无法被唤醒来接收数据、而且会消耗更多3mA。 如果电池电压高于2.47V 或低于2.37V、则 CC2340R5工作正常(它可以被唤醒并接收数据)。
有人知道原因吗?
祝你一切顺利
Ted Wu