Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
我正在2W TCU (远程信息处理控制单元)中使用 CC2340R5、它在双模式下工作、即中央模式和外设模式都可以。 我有一个可在外设模式下工作的 BLE 密钥卡、而手机可在中央模式下工作。 在我的应用中、有时钥匙扣和手机都将连接到 TCU、工作模式为双模式。 因此、我想知道这是可以实现的。 双模模式下的设备能否同时连接到设备(一个在外设模式下工作、另一个在中央模式下工作)。