This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如果 CC2340R5在双模式(即中央模式和外设模式)下工作、那么它能否作为外设与中央设备连接、同时作为中央设备连接外设?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1469048/cc2340r5-if-cc2340r5-is-working-in-dual-mode-i-e-both-central-and-peripheral-mode-then-can-it-connect-with-a-central-device-as-a-peripheral-and-with-a-peripheral-device-as-a-central-at-the-same-time

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在2W TCU (远程信息处理控制单元)中使用 CC2340R5、它在双模式下工作、即中央模式和外设模式都可以。 我有一个可在外设模式下工作的 BLE 密钥卡、而手机可在中央模式下工作。 在我的应用中、有时钥匙扣和手机都将连接到 TCU、工作模式为双模式。 因此、我想知道这是可以实现的。 双模模式下的设备能否同时连接到设备(一个在外设模式下工作、另一个在中央模式下工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、采用 双模式(也称为多角色)的器件能够在两种不同模式下连接到不同的器件。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在这种情况下、如果我的 TCU 从事多角色工作、它可以同时将数据传输到 BLE 钥匙扣(外设)和手机(中央)、而不会丢失任何数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    有。 您可以有多个具有各种角色的连接、BLE 堆栈的调度程序将处理该连接。  

    此致!

    Nima Behmanesh