主题中讨论的其他器件:SysConfig、 LP-XDS110ET
工具与软件:
尊敬的团队:
我们正在 CC2340上测试频率、我们知道我们可以 使用 SmartRF 8调整 Q1和 Q2值。
我们有关于测试接口的一些问题。
在"射频测试"列"HFXT 电容器阵列调优"中、 "禁用" 和"使用电路板设置"的含义是什么
1."禁用"是否意味着 CC2340不使用集成电容器并且需要外部负载电容器?
2."Use board settings"是否意味着 CC2340使用我们在 SysConfig 中设置的设置?
如果我们在 SysConfig 中设置 Q1 = Q2 = 0、使用"Use board settings"的频率是否应与"Enable"相同(Q1 = Q2 = 0)?
非常感谢
Jesse