This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:晶体 CAP_ARRAY 调优

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1465819/cc2340r5-q1-crystal-cap_array-tuning

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigLP-XDS110ET

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在 CC2340上测试频率、我们知道我们可以 使用 SmartRF 8调整 Q1和 Q2值。  

我们有关于测试接口的一些问题。

在"射频测试"列"HFXT 电容器阵列调优"中、 "禁用" 和"使用电路板设置"的含义是什么

1."禁用"是否意味着 CC2340不使用集成电容器并且需要外部负载电容器?

2."Use board settings"是否意味着 CC2340使用我们在 SysConfig 中设置的设置?

如果我们在 SysConfig 中设置 Q1 = Q2 = 0、使用"Use board settings"的频率是否应与"Enable"相同(Q1 = Q2 = 0)?

非常感谢

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    设置 Q1 = Q2 = 0意味着电容约为3.5pF。 电容器阵列修整代码介于0x0到0x64之间、由此得出的值介于3.5pF 到10.5pF 之间。

    禁用这意味着您要使用外部电容器。 启用此功能意味着要使用内部电容器阵列。

    对于"board settings"、我将在验证后回复您。 谢谢!

    此致、
    羊绒


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "Use board settings"仅适用于每个电路板的预定义设置(通常取决于 TI EVM)、因此如果您有自定义电路板、则不建议使用此选项。 此外、我们有两个版本的 EVM (Q1和非 Q)、因此 CC2340没有预定义的设置。 请使用"已禁用"或"已启用"。 谢谢!

    此致、
    羊绒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cashmere:

    我们现在要测试 EVM 上的频率以熟悉测试操作。 这使我们能够在定制板到达后立即对其进行测试。

    1.在测试中发现、选择"disable"、"use board setting"和"enable with Q1=Q2=35"时、频率完全相同。 我想知道选择"disable"时内部电容器对 CLoad 产生的电容大小。

    2.现在我们通过 USB 使用 LP-XDS110ET 来连接 PC 上的 SmartRF 8。 我们是否还可以通过定制板上的 USB 转 UART 端口连接 SmartRF 8?

    3.我们也尝试使用 btool HC3824 Ext_Modem t384xCmd ,. 我们已在 SysConfig 中设置了 Q1=Q2=0。 但频率比"Q1=Q2=0时的 SmartRF 8使能"(均为信道39和0dBm Tx 功率)更快40KHz、如果它们在测试中显示相同的频率、或者仍有另一个原因导致了 HCIR Ext_Modem 4.19TxCmd 与 SmartRF 之间的差异。 如果是、我们应该在设计中参考 btool 或 SmartRF 8吗?

    4.在 SamrtRF 8中、RF 补偿是否默认为开路? 这可能就是我们之所以有所不同、因为我们在 SysConfig 中将其关闭。

    非常感谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cashmere:

    我们还有一个问题。 我们会将定制板发送给晶体供应商、以进行晶体电路评估。

    电源接通时、晶体是否工作正常? 或者在测试晶体本身时建议使用哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我只想就下面的问题提供一个更清楚的答案。 仔细检查后、请参阅以下内容:

    Enabled (已启用)=内部电容器阵列按配置运行
    使用电路板设置=内部电容器阵列已在设置中预定义、因此将被使用。 例如、对于 CC27XX、该值大约为0x33。 对于 CC23XX、没有预定义设置、因此我们不建议使用。
    禁用=这是指来自 FCFG 的配置的 Q1和 Q2。

    如果要将内部数组保持为最小值、请使用0作为值、但保持启用。

    对于第二题、我再给您讲一讲。

    3.我想知道您在观察到这种偏差时测量的温度范围是什么吗? 如果在刷写主机测试时启用了此功能、这可能会受到 SW TCXO 的影响。

    4.  SmartRF Studio 的射频测试固件硬编码当前温度为25°C。在较高或较低温度下运行射频测试时、TX 输出功率可能不准确。

    5. 48MHz 仅在无线电活动前打开。