Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 工具与软件:
您好!
在 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 8.30.00.121版本说明中、提到了 CCS Theia 对 ROV 的支持。
"我们建议即将开始新开发计划的客户从一开始就利用 CCS Theia、建议 CCS Eclipse 的现有用户花时间过渡到 CCS Theia、 有关从 CCS Eclipse IDE 迁移到 CCS Theia IDE 的帮助、请参阅迁移指南。
请注意、CCS Theia 尚不支持以下功能:
- TI RTOS 运行时对象查看器(ROV)
- Energytrace 在无活动调试会话的情况下运行"
它实际上不受支持。
我认为这是一个基本的发展工具、预计何时起作用?
谢谢你。