This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:Code Composer Studio 20.0.2.5 -运行时(RTOS)对象

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1470923/cc2642r-code-composer-studio-20-0-2-5---runtime-rtos-objects

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 8.30.00.121版本说明中、提到了 CCS Theia 对 ROV 的支持。

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.30.00.121/exports/release_notes_simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_00_121.html

"我们建议即将开始新开发计划的客户从一开始就利用 CCS Theia、建议 CCS Eclipse 的现有用户花时间过渡到 CCS Theia、  有关从 CCS Eclipse IDE 迁移到 CCS Theia IDE 的帮助、请参阅迁移指南。

请注意、CCS Theia 尚不支持以下功能:

  • TI RTOS 运行时对象查看器(ROV)
  • Energytrace 在无活动调试会话的情况下运行"

它实际上不受支持。

我认为这是一个基本的发展工具、预计何时起作用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价 userid="242180" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1470923/cc2642r-code-composer-studio-20-0-2-5---runtime-rtos-objects "]TI RTOS 运行时对象查看器(ROV)[/QUOT]

    使用的是哪个 RTOS?   CCS 20中的 ROV 仅支持 FreeRTOS。 不再支持 TI-RTOS。

    在没有活动调试会话的情况下运行 Energy Trace "

    我们希望在将来的版本中添加对这一点的支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 TI-RTOS、 TI 是否 已有 ROV 发布日期?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="242180" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1470923/cc2642r-code-composer-studio-20-0-2-5---runtime-rtos-objects/5647452 #5647452"]我使用的是 TI-RTOS、 TI 是否 已设定 ROV 的发布日期?[/QUOT]

    目前没有计划通过 ROV 支持 TI-RTOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、这将迫使一些开发人员在更长的时间内使用旧版本的 IDE、直到获得支持。

    谢谢