This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:何时支持同时在多个通道上执行转换?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1466817/cc2745p10-q1-when-will-support-performing-conversions-on-multiple-channels-simultaneously

器件型号:CC2745P10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2745R10-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

查看 ADC 缓冲器 API 文档、我注意到 ADC 缓冲器驱动器现在不支持它。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61

我的客户需要该功能。 什么时候支持同时在多个通道上执行转换?

谢谢。

此致。

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、  

    对延迟响应深表歉意。  

    我会跟进我们的 ADC 团队以了解更多信息。 我将在星期三(1月28日)之前作出答复。  

    感谢您的耐心。  

    此致!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、  

    您是否想了解 ADC 输出数据的后处理、或者是否需要 ADC 硬件一次执行多个转换?  

    未来的版本将不支持同时在多个通道上执行转换。 这是 CC2745R10-Q1器件上 ADC 硬件的一个限制。  

    可使用 ADC_convertChain 函数按顺序处理数据。 该函数会优化来自 ADC 输出的数字数据的顺序转换。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    感谢您提供的信息。 是否有关于如何使用 ADC_convertChain 的示例

    BR、

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、  

    在 ADC API 文档中、有一个 ADC_convertChain 示例代码片段。 请参阅 执行多通道采样部分。 

    没有可用的 adc_convertChain 示例工程。 adcBufContinuousSamplingadcsinglechchannel这两个 ADC 示例工程可在 SDK 中加以利用。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!  
    Isaac