Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2745R10-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
查看 ADC 缓冲器 API 文档、我注意到 ADC 缓冲器驱动器现在不支持它。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61
我的客户需要该功能。 什么时候支持同时在多个通道上执行转换?
谢谢。
此致。
Connor。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
查看 ADC 缓冲器 API 文档、我注意到 ADC 缓冲器驱动器现在不支持它。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61
我的客户需要该功能。 什么时候支持同时在多个通道上执行转换?
谢谢。
此致。
Connor。
您好、Connor、
您是否想了解 ADC 输出数据的后处理、或者是否需要 ADC 硬件一次执行多个转换?
未来的版本将不支持同时在多个通道上执行转换。 这是 CC2745R10-Q1器件上 ADC 硬件的一个限制。
可使用 ADC_convertChain 函数按顺序处理数据。 该函数会优化来自 ADC 输出的数字数据的顺序转换。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
Isaac
尊敬的 Isaac:
感谢您提供的信息。 是否有关于如何使用 ADC_convertChain 的示例?
BR、
Connor
您好、Connor、
在 ADC API 文档中、有一个 ADC_convertChain 示例代码片段。 请参阅 执行多通道采样部分。
没有可用的 adc_convertChain 示例工程。 adcBufContinuousSampling 和 adcsinglechchannel这两个 ADC 示例工程可在 SDK 中加以利用。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
谢谢!
Isaac