This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SOM-EVM:F29H85X SOM 评估板无法使用仿真器进行调试

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480668/f29h85x-som-evm-f29h85x-controlsom-evaluation-board-failed-to-debug-using-emulator

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

我使用的是 F29H85X controlSOM 评估板。

我想使用 TI 的仿真器 Spectrum Digital XDS560V2 STM USB 仿真器进行仿真和调试。

我将 Spectrum Digital XDS560V2 STM USB 仿真器连接到 F29H85X controlSOM 评估板的 DLT 连接器(J5)、并调试出现以下现象的代码:

调试前通过测试连接。

v2的印刷信息。

错误消息。

我如何进行此设置、以便能够正确连接以进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您正在使用的目标配置(CCXML)文件?

    您是否还可以尝试:

    1. 重新启动 PC
    2. 启动 CCS 并尝试使用"Test Connection"功能。 如果这样可以、则尝试启动调试会话。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的  CCXML 文件的内容:















    我用其他电脑替换了它、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的  CCXML 文件的内容:















    我用其他电脑替换了它、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么其他建议给我吗?
    我是否需要更改电路板上的任何其他设置或电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我到目前为止还没有收到有关该主题的通知。

    您能否在 controlSOM 用户指南中查看有关 XDS560v2的调试信息?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何其他板、只有 F29H85X-FSI-EVM-EVM、我读了这些文档、不知道是否需要重新调整电阻以使用其他仿真器、SOM 信号与连接仿真器是否有关系?
    期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、FSI 信号与连接调试器无关。

    您是否使用 MIPI-60连接器连接到 controlSOM 上的 DLT 接头(J5)?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用 MIPI-60连接器连接 DLT 接头(J5)、SOM-EVM 的电路板 ID 为 MCU144A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 CCS 20.1.0的 Blackhawk 和 Spectrum Digital XDS560v2调试探针上都遇到相同的问题。

    有趣的是、XDS200似乎可以正常工作。 鉴于 XDS560v2和 XDS200具有相似的实现方式、这种情况很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现我的 Blackhawk 和 Spectrum Digital XDS560v2调试探针(使用 CCS 20.1.0)存在相同的问题。

    我为此提出了一个 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12227

    谢谢

    Ki