This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:在 C2000 Gang 上支持 F28388

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472716/c2000-gang-support-for-f28388-on-c2000-gang

器件型号:C2000-GANG

工具与软件:

您好!

我最近购买了 C2000 Gang、网站上声明它支持所有当前和未来的 C2000器件。 但打开软件后、我注意到 F28388不受支持。

您能否确认是否将在不久的将来添加对此器件的支持?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara

    很抱歉网站上出现错误、目前不支持。  我知道我们正在与 Elprotronic 进行对话、讨论如何增加对 F2838x 器件的支持、请允许我检查是否有任何变化。

    在 F28388上、您是否需要对 Gang 编程器中的所有3个内核进行编程?

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew、

    感谢您的答复。 是的、我们需要对所有三个内核进行编程。 如果您可以检查该功能何时受支持、这将非常有帮助。 我目前不确定是否应该退回 C2000-GANG、因此非常感谢提供此方面的任何更新。

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    您对此主题还有其他见解吗?


    谢谢!

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara

    很抱歉这里出现延迟、我正在努力为您获取更新信息。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara

    Acroview  使支持 F2838x 器件的 C2000闪存编程器(AP8000和 IPS5000)成为您的替代产品。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barbara

    在深入了解这一点之后、SMH Technologies 还让程序员可以使用 F2838x。

    此致!

    Alex