This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 可以下载 C2000 Gang 软件吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482080/tms320f28388d-can-tms320f28388d-download-with-c2000-gang-software

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000-GANG

工具与软件:

团队成员、您好!

我想知道 TMS320F28388D 器件可以与 C2000 Gang 器件一起下载。

由于 C2000软件(V1.10)和 Elprotronics MCU 支持列表中不支持 TMS320F28388D、

https://www.elprotronic.com/pages/ti-c2000

但在 C2000 -Gang 编程器中、硬件支持 TMS320F28388D。

https://www.ti.com/tool/C2000-GANG#supported-products

我想知道 TMS320F28388D 可以通过 C2000 Gang 软件进行下载、如果可以、哪个版本可以进行下载?

如果 C2000 GANG 软件不支持 TMS320F28388D、则可以推荐使用其他哪些软件工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    目前、C2000-GANG 编程器不会完全支持 F28388D。  我循环其他一些,看看有什么其他的 solns 存在。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    Acroview  使支持 F2838x 器件的 C2000闪存编程器(AP8000和 IPS5000)成为您的替代产品。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    但由于 Acroview 的网站在现场被阻止,我认为我可能需要另一个选项。

    如果您可以、我想请问 SMH Technologies 的 FlashRunner 也支持 TMS320F28388D IC 编程。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    是的、SMH Technologies 也支持这些器件。

    此致!

    Alex