This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:v12.8.1 -如何禁用 Performance Advisor?

Guru**** 2598775 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484201/codecomposer-v12-8-1---how-do-i-disable-performance-advisor

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

在 F280039的项目中、我会让性能顾问始终运行(并在项目重建后打开"Advice"选项卡)、即使在我之后也是如此 删除 CCSBuild / C2000 Compiler / Performance Advisor 中的勾选框。
每次我重新打开配置选项卡时、选项都会处于选中状态。

然后我尝试删除了 XML 文件中的这一行 .cproject

<option id="com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_22.6.compilerID.ADVICE__PERFORMANCE.1965690367" name="Provide advice on optimization techniques (--advice:performance)" superClass="com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_22.6.compilerID.ADVICE__PERFORMANCE" value="" valueType="string"/>

已经运行了一段时间、直到我切换了构建配置。

我假设它是在项目选择或设置刷新时生成的:我该如何明确地消除它?

[编辑]
我的暂定编辑.cproject文件显然是错误的,以至于我不知道是什么使这个问题出现了,有时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    [quote userid="600002" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484201/codecomposer-v12-8-1---how-do-i-disable-performance-advisor 删除 CCSBuild / C2000 Compiler / Performance Advisor 中的勾选框。
    每次重新打开配置选项卡时、都会选择该选项。

    我可以在复选框仍处于启用状态的情况下重现问题。 但是、我注意到、"-- advice:performance"选项不再传递给编译器、除非再次切换复选框。 您也是如此吗?

    无论如何、请注意 CCS 12.x 在支持方面已被弃用、因此对于 CCS、没有计划将其修复在该版本中。 我检查了当前 CCS 20、但问题不会出现。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的问题、编译器没有"--advice:performance"选项、每次打开项目属性时、这都是当前设置

    看起来差不多还可以。 但是、勾选或不勾选此选项、结果始终是如此

    嗯,关于 CCS 12 vs. 20,我将接受这些消息然后:与 v.20的未决问题仍然更糟,可以接受我的团队/项目:shrug:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎一切正常。 但是、勾选或不勾选选项时、这始终是结果

    请注意、Optimizer Assistance 不是性能顾问:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_optimizer_assistant.html

    性能顾问仅 适用于特定情况。 有关更多详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spru514z/spru514z.pdf 中的第2.3.3节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这两个名字有一些令人遗憾的相似之处(绩效建议、绩效顾问)、导致我彼此错开。

    我的未解决问题仍然存在 性能顾问 、如原始消息和所有报告的屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的未解决问题仍然存在 性能顾问 、与原始消息和所有报告的屏幕截图一样。

    我确实看到了 IDE 与复选框相关的问题、但它没有任何实际影响。 请注意、CCS Eclipse 在支持方面已被弃用、因此我们没有计划在 CCS Eclipse 中解决该问题。