This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:故障寄存器(例如 CFSR、HFSR、MMFAR、BFAR 等)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484625/tms320f28p650dk-fault-registers-such-as-cfsr-hfsr-mmfar-bfar-etc

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

在哪个文档中我可以找到包括不同故障寄存器(如 CFSR、HFSR、MMFAR、BFAR 等)的存储器地址在内的详细信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrashekhar:

         FSR (故障状态寄存器)和 Far (故障地址寄存器)通常与 ARM 内核相关。  F28P650具有 C2000内核、没有与 ARM 内核确切的故障寄存器映射。  方法。 故障通常被视为 NMI (不可屏蔽中断)。  技术参考手册的"系统控制和中断"一章中有一节讨论了有关如何配置和读取标志以及 ERRORSTS (错误状态)的 NMI。  故障通常会导致复位;当故障发生时、复位的原因可通过 RESC (复位原因)寄存器确定。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫。 感谢您的快速回复。